This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:集成电平转换器

Guru**** 1187830 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044AV-Q1, TCAN1057AV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133068/tcan1051hv-integrated-level-shifter

器件型号:TCAN1051HV
主题中讨论的其他器件:TCAN1051TCAN1044AV-Q1TCAN1057AV-Q1

我现在看的是 TCAN1051、在数据表中、它指定只有某些器件具有3.3V 集成电平转换器(因为电源电压为5V)。

这是否意味着该器件只能在3.3V 的 V_I/O 上运行、还是意味着我们可以为 V_I/O 使用3.3V 或5V?

或者、集成电平转换器是否意味着在给定5V V_I/O 的情况下、无论 V_I/O 输入如何、它都可以将 TX 和 RX 降至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根

    这意味着 VIO 可提供3.3V 或5V 电压、并且仍能正常工作。 器件的逻辑电平将转换为施加到 VIO 的电压值。 我们的新型 CAN 收发器 TCAN1044AV-Q1和 TCAN1057AV-Q1也可在低至1.8V 的 VIO 逻辑下工作。

    此致、

    Eric Hackett