尊敬的 TI:
我的客户遇到以下问题。
它们使用 的是 DP83867ISRGZT。 客户连接到网络设备(笔记本电脑或路由器/交换机)时 以1Gbps 的波特率进行连接需要几分钟。 通常遵循标准约2-5s 进行连接。
请帮助检查并提供建议。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我的客户遇到以下问题。
它们使用 的是 DP83867ISRGZT。 客户连接到网络设备(笔记本电脑或路由器/交换机)时 以1Gbps 的波特率进行连接需要几分钟。 通常遵循标准约2-5s 进行连接。
请帮助检查并提供建议。
谢谢!
尊敬的 Duc NGO HHD:
感谢您的查询。
连接合作伙伴客户使用的是什么。
此延迟是否发生 在特定的链路伙伴?
此致、
Sreenivasa
您好 、Sreenivasa、
此延迟是否发生在特定的链路伙伴? -->是的,当客户连接到交换机/路由器时。
谢谢、
双
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢你的答复。
客户遇到特定交换机的此问题。 当与其他器件进行测试时、连接时间正常。
您共享的链接是100M、客户似乎正在测试1G。 理解是正确的。
您能否让客户禁用自动 MDIX 和测试。
客户是否可以分享原理图。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢您的回复和输入。
自动 Nego 和自动 MDIX 对链路延迟做出了重大贡献。
您提到客户没有看到自动 MDIX 启用或禁用的任何区别。 这种理解是否正确?
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
您能否请客户分享 RJ45接口原理图。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢您的查询。
关于磁性元件、我有兴趣了解端接是如何完成的。 原理图 会有所帮助。
您是否可以要求客户将测试速度固定为1G。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢你的答复。
如果我理解正确、在禁用自动协商的情况下、手动设置1G 速度时、链接时间为几分钟(2分钟或更长时间)。
在未启用自动协商功能和 MDIX 的情况下、我们预计链接时间为100ms。
在上述共用的原理图中、我没有看到磁性元件。 您能不能要求客户提供相同的产品。
对此,
Sreenivasa
您好 、Sreenivasa、
是的、您是正确的、但客户在没有 启用自动协商和 MDIX 的情况下进行了测试-仍然会延迟几分钟。
变压器客户正在使用 https://www.digikey.com/en/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/749020111/2682558。
此致、
DUC 非政府组织
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢您的回复以及有关外部磁性元件的信息。
您能否检查 PHY 侧磁性元件的中心抽头是否短路。 我们不建议支撑中心抽头。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢您的参与。
对客户使用的电缆长度有什么想法?
我看到客户正在使用3个电源选项。 您能否请客户检查供应水平是否正常。
我还看到使用的负载电容器为39pF。 这可能在较高的一侧。 您能否检查客户是否已使用27pF 电容器进行了测试?
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
我还看到晶体振荡器使用的负载电容为39pF。 这可能在较高的一侧。 您能否检查客户是否使用了低值电容器进行了测试。 例如27pF 电容器?
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
对客户使用的电缆长度有什么想法?
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
感谢你的答复。 HX5008L民 解力量正常。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
祝您在2022年新年快乐。
您能否检查与 Qualcom 部件的连接时间?
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
您能否让客户测量晶体输出频率。
对此,
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Duc NGO HHD
我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。
此致、
Sreenivasa