This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:具有 RMII 接口的此芯片的示例代码

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064979/dp83td510e-example-code-for-this-chip-with-rmii-interface

器件型号:DP83TD510E

`Ω 高电平

我已经为我们的项目订购了此芯片。 我只能在网站上找到所附的文件。 但该文件需要各种其他支持文件(.h 文件)。

您能否提供使用 RMII 接口将此芯片与微控制器连接的示例代码?

请告诉我是否有任何澄清。

谢谢

Priya


e2e.ti.com/.../DP83TD510.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、  

    感谢您的查询。

    您是否计划使用 Linux?  

    下面是 可用于参考的示例驱动程序代码。

     随附的是本地副本: https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy- analog.git;a=commit;h=fefa908e4e3262455a0cec08f3bb7161d7792d02

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不使用 Linux 进行开发。

    因此、请共享此芯片所需的所有头文件。

    RMII 配置是否还有任何示例代码?

    谢谢

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、  

    感谢你的答复。

    链接中的文件就是我目前所拥有的全部文件。  

    我将检查我们内部是否有东西、并返回给您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、  

    请注意、由于年终假期、回复可能会延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    新年快乐!

    驱动程序文件和连接示例代码是否有任何更新。

    谢谢

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Priya

    祝您在2022年新年快乐。  

    我们没有任何附加代码样本可供共享。

    上面的同一个线程中提供了可用示例代码的链接、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能建议如何将此文件用于我们的开发吗?

    首先、我需要使用 RMII 接口配置芯片、然后传输数据。

    如果您有上述文件的任何示例、请分享。

    谢谢

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    感谢您的查询。

    我提供的.C 文件可以作为驱动程序开发的基础。

    我没有其他可以共享的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、  

    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。

    此致、

    Sreenivasa