This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:唤醒问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064015/tic12400-q1-wake-up-questions

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好,

在没有引导加载程序的情况下、ECU 软件正常工作、休眠后、各种唤醒源(CAN、LIN、TIC12400、RF)可以唤醒 ECU。 但是、添加了引导加载程序后、除 TIC12400外、各种唤醒源(CAN、LIN、射频)都可以唤醒 ECU。因此、问题是:

1.使用 TIC12400时、我是否需要考虑唤醒期间的其他注意事项?

2. 编译 TIC12400驱动器时,有几个地方 引用 加湿电流加(例如 WC_CFG0、WC_CFG1、CCP_CFG0、CCP_CFG1等)。 设置低湿度电流的基础是什么 ?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    感谢您的支持! 很抱歉我们在假日季的延误。

    [引用 userid="15893" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1064015/tic12400-Q1-WAKE-UP-questions"]1. 使用 TIC12400时、我是否需要在唤醒期间考虑其他注意事项?[/QUERP]

    我假设您在某种程度上使用 TIC12400-Q1的 INT 引脚来唤醒您的设计中的微控制器。 您能否详细介绍一下导致微控制器唤醒问题的原因?

    [引用 userid="15893" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1064015/tic12400-Q1-WAKE-UP-questions"]2.  编译 TIC12400驱动器时、有几个地方 引用 加湿电流加(例如 WC_CFG0、WC_CFG1、CCP_CFG0、CCP_CFG1等)。 设置低湿度电流的基础是什么 ?  [/报价]

    为了澄清问题、请注意、我相信您打算提及器件的"湿性电流"。 实现 TIC12400-Q1所需的湿性电流是所使用开关的函数。 数据表的第8.3.8.5节应该对此进行了很好的概述。 第8.4.3.2节讨论了自动缩放的好处。 您提到的寄存器表示湿性电流的配置以及在干净电流轮询(CCP)模式下的配置。

    最棒的

    Danny