This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:是否支持新设计?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO3130, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064083/xio3130-supported-for-new-design

器件型号:XIO3130
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4412

大家好、

新设计是否支持 XIO3130?

我想检查一下、以防万一、因为这是非常旧的部分。

我的客户正在寻找1:2 PCIe 开关 IC (RC=1、EP=2)。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    此产品仍处于活动状态、但由于此部件的使用年限、支持将受到限制。  如果您正在寻找 PCIe 无源多路复用器、TMUXHS4412将起作用。