主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1、 TCAN1043-Q1、 TCAN1044A-Q1、 TCAN1044-Q1、 TCAN1043、 TCAN334
您好、专家、
当我使用 TI CAN收 发器时、我对 TCAN1044AV-Q1和 TCAN1043A-Q1有一些困惑。 希望您能帮助解决这些问题。
- 如果 MCU 电源电压为3.3V、如何确定是使用5V CAN FD 还是3.3V CAN FD? 5V CAN FD 与3.3V CAN 相比是否有任何优势? 在大多数应用中、我已经看到、虽然 MCU 电源电压为3.3V、但使用了5V CAN FD。
- TCAN1043A-Q1优于 TCAN1044A-Q1有何优势? 我认为一个值是 TCAN1043-Q1具有睡眠、静音和待机模式、而 TCAN1044-Q1仅具有待机模式、因此 TCAN1043-Q1是更省电的器件。 与1044相比、1043有其他值吗? 哪个应用更喜欢使用 TCAN1043?
- 在我看来、当1043在睡眠模式下工作时、除1043外、所有系统组件(如 MCU)都不会通电。 我不确定它是否正确。 但是、在数据表的普通话版本中、器件说明是在1043的睡眠模式下、功率将传送给除1043之外的所有组件。 我认为这两个描述彼此相反。
- 对于1044的 WUP、一旦总线识别 WUP、RXD 输出便会被驱动为低电平。 我想这次节点将返回正常模式。 返回正常节点后、为什么仍然需要等待 twk_filter 以便 RXD 输出可被驱动为低电平?
- 当总线状态为显性状态时、为什么 CANH 为3.5V、CANL 为1.5V? 我不确定2V 差分电压与 Vcc (5V)之间的关系。 它是否与端接电阻器相关? 关于这种关系是否有任何公式或解释?
非常感谢您的友好帮助、并期待您的回复!