This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062787/tps65994ad-tps65994ad

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987D

尊敬的团队:

 我将使用 USB C 接口为电池充电、传输视频、音频(如手机)。

请告诉我应该选择哪个 IC。  

请告诉我是否有任何示例设计作为参考  

 

谢谢

 

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否关注任何针对 TBT3或 TBT4/USB4的英特尔参考设计?

    如果不是、则 TPS65987D (单端口)或 TPS65988 (双端口)是要使用的正确器件。 可实现 DisplayPort 交替模式、控制电池充电器和启用音频附件模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何参考设计?

    我需要使用参考设计。

    谢谢

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TPS65987D 和 TPS65988的每个产品页面底部查看其参考设计。