TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046A-Q1:散热焊盘电气连接

Guru* 96280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133747/tcan1046a-q1-thermal-pad-electrical-connection

器件型号:TCAN1046A-Q1

大家好、

我看到数据表中推荐的将 VSON 散热焊盘连接到 PCB GND 平面的方法。 散热焊盘与 GND1和/或 GND2之间的器件内是否存在电气连接?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    散热焊盘和 GND 之间没有内部连接。 散热焊盘有助于将热量从芯片中散发出去。 因此、我们建议将其连接到 GND、因为这通常是 PCB 上和芯片周围最大的覆铜。 您可以根据需要将其连接到另一层铜、甚至将其保持悬空。

    这将有助于保持结温下降。

    最棒的

    Chris