This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:支持1080p

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055328/tfp401a-q1-1080p-support

器件型号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他器件: TFP401TFP401A

TFP401A-Q1是否支持1080p 分辨率?

它是否包含 s HSYNC 再生电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDP401-Q1支持高达165MHz 的像素速率(包括1080p 和60Hz WUXGA)。 它包含 额外的电路来从 DVI 发送器创建一个稳定的 HSYNC、此 DVI 发送器在已发送的 HSYNC 信号上引入不需要的抖动。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采用了 TFP401-Q1的设计, 对于某些 DVI 发送器,HSYNC 是稳定的,但 DE 是不稳定的,显示屏 失去同步,但当我将同一 DVI 发送器连接到 DVI 屏幕时, 它没有任何问题,并且显示屏不会丢失同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种特定情况下是否禁用了音频?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计中不使用音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以附加 HSYNC 和 DE 的示波器波形吗?  当从消隐状态转换时(当 DE 从低电平转换为高电平时)、HSYNC 和 VSYNC 信号的当前状态将被锁定(不考虑极性)、直到 DE 再次转换为消隐状态(从高电平转换为低电平)。  在消隐期间、TFP401只输出 HSYNC 和 VSYNC 中的变化。

    您是否还可以附上原理图供我查看? 您是否在多个 TFP401A 上看到此问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的帮助、我找到了问题。

    有 HPD 上拉