主题中讨论的其他器件:ALP、
您好!
现在、我们将 ALP 工具 用于 DS90UB934Q1-EVM、而我的公司的环视摄像头、我们希望通过逻辑 示波器分析并行数据。
但现在我们无法将 DS90UB934Q1-EVM 和周围视摄像头转换为通信和并行数据输出、我们可以参考 。
我已经检查了 PCLK 信号是否有输出、并且在 DS90UB934Q1-EVM 演示中 I2C 通信是否正常。
我应该如何进行采集以获得并行数据。
请帮帮我。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
现在、我们将 ALP 工具 用于 DS90UB934Q1-EVM、而我的公司的环视摄像头、我们希望通过逻辑 示波器分析并行数据。
但现在我们无法将 DS90UB934Q1-EVM 和周围视摄像头转换为通信和并行数据输出、我们可以参考 。
我已经检查了 PCLK 信号是否有输出、并且在 DS90UB934Q1-EVM 演示中 I2C 通信是否正常。
我应该如何进行采集以获得并行数据。
请帮帮我。
谢谢你
您好、Wenjun、
输入运行模式由 MODE 自举引脚控制以选择模式。 输入模式也可以通过端口配置寄存器中的 FPD3_MODE (寄存器0x6D[1:0])设置进行覆盖和配置。 您能否分享您的设置?
您能否在934上检查并共享这些寄存器值?
0x5B (SER_ID)
0x4C FPD3_PORT_SEL
0x4D RX_PORT_STS1
是否要检查934从 SER 接收的 FPD3信号? 如果是、您可以使用 CMLOUT。 请参阅此主题 :https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729803/ds90ub954-q1-how-to-set-cmlout
此致、
Shruti