This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过 I2C 配置 TPS25750和 EEPROM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057598/tps25750-configuring-tps25750-and-eeprom-via-i2c

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TIDA-050047

TPS25750的数据表第43页中的状态:

*可选择将 I2C (从器件)连接到外部 MCU。 还用于加载修补程序和应用程序配置。
* I2Cm (主器件)连接到 I2C EEPROM、电池充电器。

参考设计 TIDA-050047显示:

* I2C 连接到连接器 J3 -大概这用于加载修补程序和应用程序配置。
* I2Cm 连接到 EEPROM 和 Aardvark 接头(J5)-大概这用于对 EEPROM 进行编程。

如果我们想通过连接器对 EEPROM 进行编程、我们是否需要直接连接到 EEPROM I2C 线路、或者 是否可以通过 TPS25750间接对 EEPROM 进行编程、即 间接地通过连接到 TPS25750的 I2C  并写入预生成的二进制文件(通过官方 GUI) 连接到 I2Cm 的 EEPROM。

如果我们无法通过  TPS25750进行编程 、我们基本上需要4根导线连接到一个连接器、2根导线用于配置 TPS25750、2根导线用于对 EEPROM 进行编程。 我们是否有任何方法只能使用2根导线(仅限 I2C)、 我们建议使用的连接器上没有太多引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kira、

    在本设计中对 TPS25750进行编程的方法是使用  J5连接 I2Cm_SCL、I2CM_SDA 和 GND (相对于 TPS25750引脚) 、您可以使用任何支持24C EEPROM 格式的 I2C 编程器。  我们在内部使用 TotalPhase Aardvark。  从 TPS25750配置 GUI 输出的二进制文件采用 Intel Hex 格式、可用于许多不同的编程器。

    此致、

    卡盘