This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:IBIS 模型

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055806/sn65lv1224b-ibis-model

器件型号:SN65LV1224B

您好!

由于 EOL、我们的客户应将 DS92LV1212AMS 替换为 SN65LV1224BDB。 那么、您能否提供 DS92LV1212AMS 的 ibis 模型来比较替换之前和之后的特性?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    遗憾的是 、DS92LV1021AMS 的 IBIS 模型不存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我想确认一下、以防万一、您是否在上面写下了一个拼写错误的器件型号"DS92LV1021AMS"? 我需要 DS92LV1212AMS 的 IBIS 模型。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    抱歉、这是一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我非常感谢你的合作。

    此致、
    加藤