请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913A-CXEVM Team 大家好、我们想查询可支持的同轴电缆的最大允许长度。
谢谢你。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Team 大家好、我们想查询可支持的同轴电缆的最大允许长度。
谢谢你。
-Mark
Mark、您好!
Nick 提供的上述电缆长度指南假设电缆损耗较低、例如同轴电缆的 Dacar 302。 您能否分享您在此处用于此测试的电缆类型? 此外、为了测试链路质量、尤其是在更长的距离内测试链路质量、建议使用外部系统时钟、而不是内部生成的(更高抖动)时钟。 因此、请为913A 提供 PCLK 或 CLKIN 输入(基于您要用于此测试的工作模式)、并以 PCLK 为源运行 BIST 模式。
此致、
Casey