This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:DDR 至 SDR

Guru**** 2582045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052146/sn65lvcp114-ddr-to-sdr

器件型号:SN65LVCP114

大家好、  

我的客户开发 了一个测试板:

使用 FMC+连接器的测试板、总容量为116个单端 IO
但我们的设计包含184个引脚。

大多数引脚用于同步总线并且可进行多路复用、一个部分可在上升沿传输、另一个部分可在下降沿传输。

这样、我们就可以将板载物理引脚的数量减少两个184/2=92、并解决我们的连接器限制问题。

我们目前正在寻找能够将 DDR 数据总线转换为两个单时钟边沿总线、反之亦然的芯片

您是否知道如何解决它?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我认为我们没有一个器件可以对要传输的数据进行解密、并将数据拆分为两个单独的数据流。 客户可以考虑使用 SERDES 解决方案来帮助减少原始引脚数、但是这种类型的解决方案将数据整合到一个差分对中、而不会将两条总线分开。