请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983B 主题中讨论的其他器件:TPS65982、 TPS65987
您好!
我是否可以知道 TI 仍然支持 针对 PD 认证的 TPS65983B 和 TPS65982 FW 更新?
我的客户是因为 TPS65987短缺问题、所以希望在 新项目中使用 TPS65983B 或 TPS65982。
是否可以在 TPS65983B 和 TPS65982 GUI 中添加 I2C 主器件?
谢谢!
Jeff