This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:根据指南使用 DP82836I 替换 KSZ8081、但仍无法连接、请告知。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049617/dp83826i-using-dp82836i-to-replace-ksz8081-based-on-guide-but-still-cannot-connect-pls-advise-on-it

器件型号:DP83826I

大家好、

客户使用 DP83826I 根据指南 KSZ8081MUX/RNB 更换 KSZ8081到 DP83826系统翻转。

由于客户使用软件寄存器进行配置而不是硬件配置、因此客户按照以下软件更改了寄存器。 但仍然无法与 DSP 连接。

是否需要配置其他寄存器?  

您可以就此提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究它、明天会回来。

    --

    此致、

    Vikram