This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:IQ

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049659/tca9539-q1-iq

器件型号:TCA9539-Q1

您好专家、

当 I/O =输入且无负载、Iq 为以下值时、我从数据表中进行了检查。 我的问题是、如果 I/O =输出且输出电平为低电压或高电压、则 I/O 连接到 NMOS 栅极引脚。 在这种情况下、IQ 是多少?  

当 I/O =高电平/低电平时、IQ 是否会有所不同?  

谢谢!
Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、  

    理论上是的。 为了驱动 I/O NMSO 栅极、需要额外的电流要求。 但是、相对于任何连接负载的电势电流消耗、这将是一个非常小的附加项。 每当输出端口驱动已填充网络的状态时、将存在电流流动的泄漏路径。 在大多数情况下、此电流将远远超出 IC 内部栅极的需求。 在将 I/O 配置为输入时指定此电流的主要原因是为了确保没有电流流入/流出连接到 I/O 引脚的此类负载。 因此、我们建议将任何未使用的引脚或非活动输出配置为输入、以节省功耗。  

    此问题是否与此器件的一些所需用例有关? 如果是、请尽可能分享更多详细信息、因为我对需要考虑此类差异的地方感兴趣。  

    此致、
    Eric Schott