This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载开关建议:瞬时未供电电路的接口产品

Guru**** 1167190 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, TXU0304, TXS0102, TCA9800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134074/load-switch-suggestions-interface-product-for-momentary-unpowered-circuit

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66TXU0304TXS0102TCA9800

我正在设计一个电池供电系统、将几个电路板连接在一起。

为了最大程度地降低功耗、我想用一个电源负载开关来关闭系统的某些部分。

我有各种类型的 IO…   1.8V/3.3V/5V 逻辑、I2C、SPI 和 LVDS。

我在寻找一些器件来断开 I/O 并进行电压转换。  因此、我想为此需要几个不同的器件。

您推荐什么?

防止泄漏电流通过接口 IC 或其钳位二极管等的任何提示...

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的负载开关器件没有集成电平转换器。  它们不用于开关信号、而是用于开关电源轨。 也不建议使用我们的负载开关进行 PWM。 如果您的目的是切换电源轨、我建议您在下面使用器件。 根据您的描述、我假设您的主要问题是 IQ (静态电流)和 ISD (关断电流)。

    TPS22976: 2通道可调节上升时间 Iq = 37uA ISD =  0.005/1.37uA

    TPS22919: 单通道 可选/可调节 QOD  Iq = 8uA  ISD=  0.002uA

    TPS22917: 单通道可选 QOD Iq = 0.5uA ISD = 0.01uA

    TPS22916: 单通道可选 QOD Iq = 0.5uA ISD = 0.01uA

    用于开关信号的器件示例: tmux111x;但这不在我们的产品系列中、您需要发布新帖子以获取建议。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-can-a-load-switch-extend-your-device-s-battery-life

    负载开关功耗的静态电流与关断电流间的关系

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LVDS、请使用 SN74LVC2G66等模拟开关。
    对于 SPI、请使用 TXU 系列中的电平转换器、例如 TXU0304。
    对于 I²C Ω、请使用 TXS0102或 TCA9800。

    SN74LVC2G66必须保持供电。 所有其他器件都可以断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    对于相同电压电平上的数字逻辑、是否有比其他系列更好的系列?

    我需要它来处理控制/信号。  IC 可以通电或未通电。

    我不希望任何电流通过控制/状态信号或奇怪的行为流入未供电的外设板。

    谢谢!  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、数字逻辑与 SPI 类似;您可以使用任何 TXU 转换器。

    如果您不需要转换、则可以使用 LVC/AUP/AUC 系列中的任何缓冲器(74xx34、74xx17、74xx125、74xx541、74xx244)。