This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:关于 SN65CML100的 LVDS 输入电压

Guru**** 1185820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044204/sn65cml100-about-lvds-input-voltage-of-sn65cml100

器件型号:SN65CML100

有关 SN65CML100的 LVDS 输入电压的更多信息、请告诉我。

它是否支持 LVDS 2.5V 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否提到共模电压为2.5V (Vcm =2.5)? 如果是、它确实支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik Barton57 San

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik Barton57 San

    输入 LVDS2.5 (Vcm = 2.5V)和


    是否可以在输出(Y、Z)上拉至 VCC = 3.3V 且每个输出为50Ω μ A 的情况下以 CML 运行?

    此外、通过电容器耦合接收 CML 的 IC 是


    在 VREF = 2.5V 时、它由50Ω Ω 端接。


    运行 CML 时、发送和接收端接电压是否必须相同?

    如有可能、请告诉我。


    是否有必要将串行放置在差分 CML 中的耦合电容器(0.1uF)的电容尽可能正负对齐?


    (使用高精度产品)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出级共模电压可以是3.3V

    是的、如果使用交流耦合、则交流耦合电容器两侧的端接电压不必相同。  

      出发地: https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf 

    我不理解您的最后一个问题、您是否在问如何在 PCB 布局中放置交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik Barton57 San

    感谢你的答复。

    感谢您的回答。

    最后一个问题
    用于交流耦合的耦合电容(0.1uF)的说明、我想知道电容误差是否在信号(+、-)之间

    并将影响信号质量。

    是否需要采用高精度电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在理解您的问题、 该误差会引入较小的偏斜。 通常、如果使用5%的电容器、这不是问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik Barton57 San

    感谢您的回答。

    对于此器件、请使用容差为±5%的器件。

    感谢您的善意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik Barton57 San

    请在下面告知我。
    是否可以在 CML 线路和 VCC 之间使用大小为49.9Ω Ω 的1005 (mm)(0.1W)端接电阻器?
    或者、我应该使用允许损耗更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常情况下、该尺寸的电阻器不应成为问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik Barton57 San

    感谢你的答复。

    我知道。