This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:VDDA 和 Vddio 是否可以使用相同的电源?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045762/dp83td510e-can-vdda-and-vddio-use-the-same-power-supply

器件型号:DP83TD510E

 在 DP83TD510E-EVM 上、 有一个双路 LDO (U17)、其中一个输出用于 VDDA、另一个输出用于 DP83TD510E 的 Vdio。  在我的应用中、VDDA 和 Vddio 是相同的电压。  是否 需要2个单独的 LDO?我是否可以同时为 VDDA 和 Vddio 使用一个 LDO?  

谢谢、

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    如果您不想优化功耗、这应该很好。

    请确保 使用所需的滤波器、包括铁氧体和去耦电容器。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    您还有其他问题了。 如果未解决、请单击"已解决"按钮关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这回答了我的问题。  谢谢 Kallikuppa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    感谢您的确认。 如果可能、请通过单击 Resolved 按钮关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus Kelly、  

    感谢您的确认。 我将从我的一侧闭合线程。

    此致、

    Sreenivasa