This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:偶尔会出现雪花

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043897/sn65dsi84-show-occasional-snowflakes

器件型号:SN65DSI84

尊敬的专家

将 SN65DSI84ZXHR 芯片移植到我们的系统后、偶尔会显示雪花。 这种现象与附加的视频和图片类似、看起来像干扰一样的雪花和条纹。 这是偶尔发生的情况。

我们在其他转换芯片中没有这个问题。 您以前是否遇到过类似的问题?

以下是我们的非凡体验:

e2e.ti.com/.../0b61aa85a6d9f782879b2e7dbc59001d.mp4

e2e.ti.com/.../03c54c76276f1a87837d682ce01213f5.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我将遵循以下 e2e 常见问题解答中的调试步骤 、即 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    客户根据 E2E 的步骤调试了 SN65DSI84ZXHR、但客户的缺陷没有得到改善。

    只有在桌面刷新时才会出现雪花。

    测量了 DSI 输入 LVDS 输出、但未发现差异。 雪片问题已经确定,目前与时间无关。

    这是一个示意图:

    PCB 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以、如果我理解正确、电路板最初上电时没有雪花、问题只在刷新后出现?

    刷新时、您是否更改为其他分辨率?  

    刷新发生时、DSI 输入会发生什么情况?

    雪片是否在经过一定的时间后消失?

    DSI84状态寄存器在先被清零后是否报告了任何错误?

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    正如客户所说:

    1.将只显示刷新

    2.分辨率无变化

    DSI 无变化

    4、不会消失

    5.未报告错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刷新后、如果您重置 DSI84并重新编程、Snowflake 会消失吗?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要重新加载 dsi84的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从线路的角度来看、您无法重置,或请提供重置方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想了解 DSI84在刷新时涉及的内容是什么? 作为一个实验、如果您对 DSI84进行重新编程、Snowflake 会消失吗?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、我知道您的意思,但我需要知道如何重置您所说的重置方法,请告诉我重置方法

    2 μ s、硬件、如果没有可复位的引脚、软件如何复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要复位 DSI84、您可以将 EN 引脚拉至低电平、然后将其释放。 器件复位后、您需要对 DSI84寄存器进行重新编程。

    谢谢

    David