This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:待机模式/功耗

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9554
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048656/tca9554-standby-mode-power-consumption

器件型号:TCA9554

大家好、

我的客户计划在1.8V VDD 下使用 TCA9554、并有一些问题。

  1. 正如我所理解的、当 I2C 上没有事务时、系统会自动进入待机模式。 待机期间 I/O 的状态是什么?
  2. 如果将 I/O 设置为输出和三态、电流消耗是多少? 数据表中不清楚。
  3. 当 i2c=0khz 和 Vi=0并且 I/O 被设定为输入时、电流消耗为什么要高得多? 它是否假定启用了内部上拉电阻? 禁用内部上拉电阻器且 V=0时的电流消耗是多少

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    待机模式是一种对该器件的 I2C 状态机所需的电流进行分类的方法。 这与驱动任何 I/O 端口所需的电流无关。 通过写入器件的配置寄存器、可以使用 I2C 接口配置 I/O 端口。 I/O 端口将保持根据该寄存器进行配置、直到寄存器值发生更改或器件复位、此时寄存器返回其默认值。  

    2. I/O 端口的电流消耗将取决于其配置和提供给它们的负载。 当配置为输入时、连接到 Vcc 的100k Ω 内部上拉电阻器将保持有效。 这意味着、如果输入电压处于 Vcc 电势、则该引脚的电流消耗将非常小。  
    当配置为输出时、该引脚将被强偏置至 Vcc 或接地。 此引脚所需的电流量将取决于连接的负载。  
    I/O 引脚没有专用的三态。 运行时的最高阻抗状态将是引脚配置为输入、在这种情况下、100k Ω 的内部上拉电阻仍然有效。  

    3.正确的做法是,这种消耗是由于内部上拉造成的。 无法禁用此上拉电阻。 如果需要低功耗空闲模式、则应将引脚配置为输入、并将输入状态保持在 Vcc 标称值、以最大限度地减少泄漏。  

    您可以查看数据表图15中所示的简化 I/O 引脚原理图。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!