This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:关于 DFP 的 VBUS 设置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046866/tps65987evm-about-vbus-setting-of-dfp

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS65987TPS65988

大家好、

 

我想通过“TPS659xx 应用程序自定义工具”来设置 TPS65987EVM 的配置。

设置方法如下、但我无法更改 DFP 的 VBUS。

(即使我将其设置为9V (PDO 为2)、它也将是20V。)

 

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

--------

[工具设置]

1.选择 New project -> TPS65988DHH -> Select Standard -> Downstream Facing port (DFP) Only -> Port Setting -> Transmit Source Capabilities

2.选择组0源 PDO 的数量为2

3.当前项目中的闪存-> USB 转 SPI 适配器为 FTDI

4.显示验证,以便通信正常

 

[硬件设置]

--------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您能否确认在刷写新新配置后对电路板进行电源循环?  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari-San、

    感谢您的快速回复。

    我尝试下电上电、但 未 反映新配置。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    奇怪的是、您能否检查 EVM 上的器件版本、能否告诉我是 TPS65988DDH 还是 TPS65988DDJ?

    此外、在显示1端口 TPS65987D EVM 但在 GUI 中提到的图像上、您选择了 TPS65988DH、这是我们的2端口器件。 您能告诉我 EVM 是否有1个或2个 Type-C 端口? 如果它有2个端口、则需要确保为这些 PDO 配置了两个端口。  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari-San、

     

    我很抱歉让你感到困惑。

    TPS65988DHH 为排印错误、因此我使用 TPS65987DDH (1端口)。

    正确答案:TPS65987

    错误:TPS65988

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、为了确认、您在 GUI 上使用 TPS65987D 选项并使用1端口固件、对吧? 您的 ADCIN 值是多少、这样我也可以检查默认配置?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari-San、

     

    我能够正常设置它、原因是我的 PC。

    非常感谢您的友好合作。

     

    此致、

    隐藏