This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:Gerber 文件&配置为2 x 100W

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042288/tps65988evm-gerber-file-configuring-for-2-x-100w

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988

1.我可以有 TPS65988EVM 的光绘文件吗?

TPS65988EVM 仅配置为2 x 60W 输出。 TPS65988能否支持2 x 100W 输出? 任何有关如何将 EVM 设计更改为交付2 x 100W 的参考设计或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    TPS65988可以支持2X100W、只需使用两根支持5A 电流的电缆。  它们中有一个特殊的电子标记、用于表示它们支持更高的功率。

    我将检查是否有适用于988 EVM 的光绘文件。

    平路机、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    了解 TPS65988支持2 x 100W。 我的问题是有关 EVM 的。 EVM 只能支持2 x 60W。 如何修改 EVM 以支持2 x 100W。  

    2.期待着 Gerber。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    EVM 只能支持2x60W 的主要原因是桶形插孔输入为19.5V 标称值、并且会在5A 负载下压降。  如果您能够将输入电源调节至高达22V、则这不是问题。

    我将需要从 EVM 生成光绘文件、因此下周初、我将向您介绍这些光绘文件。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    EVM 光绘文件是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    很抱歉、我的队列中有人忙。  我明天将为你生成光绘文件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您能提供 Gerber 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    您可以使用 Altium 文件吗?  生成光绘文件需要一些时间才能完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是的、Altium 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是 Altium 项目

    e2e.ti.com/.../TPS65988EVM.zip