This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MDIO 上拉电阻值是否正确?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047235/dp83869hm-correct-value-of-mdio-pull-up

器件型号:DP83869HM

尊敬的 TI:

在 DP83869HM 数据表修订版 A 的第6页中、MDIO 引脚需要1k5上拉电阻:

第39页指出、MDIO 需要2k2上拉电阻:

请 告诉我们所需的上拉值是多少。 我们使用 VDDIO=1.8V。

谢谢、

Jaroslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jaroslav

    感谢您的查询、同时也指出了价值的差异。

    请 kΩ 一个2.2k Ω 电阻器。 有关详细信息、您可以参阅 EVM、它适用于所有 IO 电压。

    此致、

    Sreenivasa