This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:请求原理图审阅

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046169/tcan1042hgv-q1-request-a-schematic-review

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

大家好、TI 支持团队

已收到客户的原理图审阅请求。

我请求查看下面的电路图。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    这里的原理图看起来不错。 我没有任何重要的更改值得推荐。 请参阅下面我的评论。  

    • 包括去耦电容器并进行适当的电容值计算。
      • 引脚5 Vio 的去耦电容器应靠近器件引脚放置。 如果可能、我建议将其包含在 R65的 IC 侧。  
    • 总线电容器包含在内并具有适当的值-确保放置在靠近连接器和信号路径的位置。
    • 包含 TVS 二极管-确保放置在靠近连接器的位置并沿信号路径。
    • 正确包含端接电阻器选项并进行适当的值。
    • 所有上拉/串联电阻均可接受。

    我想指出的是,这份原理图已张贴在一个公开论坛上。 如果任何此类信息可能被视为机密信息、请删除图片或通知我也这样做。 如果可以公开提供、则无需采取任何措施。  

    如果您对设计有任何其他问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott