主题中讨论的其他器件: TPS25750、 TPS65987D
您好!
我正在尝试设计一个由 USB-C 供电的系统 我希望通过此 USB-C 连接使用20V 电压为系统供电、最大电流至少为几安培。 这将需要 USB-C PD 通信、因为 USB-C 上的默认电压为5V。
TPS25740最常见的用途似乎是控制开关电源、然后通过 VBUS 将所需的电压发送到需要该电压的器件。 是否可以 在接收端使用 TPS25740? 这意味 着 TPS25740将请求通过 VBUS 向我的系统发送20V 电压、然后我将使用 VBUS 将其调节至我的电路所需的所有电压。
因此、基本上我所需要的就是通过 USB-C 进行通信并要求电路板需要20V 和几安培的电流。 根据我的理解、 可以通过将输入 PSEL、HIPWR、PCTRL 端接至逻辑高电平或低电平来设置 TPS25740以指定特定功率。 这对于我的项目来说是理想的选择、因为我不需要其他器件来对 TPS25740进行编程/通信。
在这种情况下、我可以使用 TPS25740吗? 您是否会推荐其他芯片?
如果您需要更多信息或不理解我的解释、请告诉我。
谢谢!