This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S017:TPD2S017的内部二极管功能

Guru**** 1168140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017, TPD2E2U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043592/tpd2s017-internal-diodes-function-of-tpd2s017

器件型号:TPD2S017
主题中讨论的其他器件: TPD2E2U06

您好!

关于 TPD2S017、

  1. 红圈中二极管的功能是什么?
  2. 如果没有 VCC、电路如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    请在下面查看我的两个问题的答案:

    1) 这些二极管将是主要的电压钳位。 这些是在 ESD 或浪涌事件期间将击穿并将信号接地短路的二极管。 其他二极管只是导向二极管。  

    2)  Vcc 连接可降低器件的线路电容、并为 ESD/浪涌能量的耗散提供额外路径。 如果没有 Vcc 连接、器件的电容和钳位电压将增加。  

    此外、如果您正在寻找一个没有 Vcc 引脚的双通道5.5V 器件、我建议您使用 TPD2E2U06。

    此致、

    Matt Smith