This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:巨型帧问题

Guru**** 2412100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022511/dp83869hm-jumbo-frames-issue

器件型号:DP83869HM

您好、先生、

在100Mbps 巨型帧传输的情况下、数据包丢失率在5000/6000/8972字节中过高。

哪些设置功能需要设置并可以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您能否提供包括数据路径在内的完整方框图? 您如何接收/传输数据包?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯

    dp83869hm 设计用于介质转换器(RJ45到光纤)

    使用 PC-A ping PC-B、并确保在  PC-A 和 PC-B 上启用巨型帧

    熔断捕获是测试结果。

    是否需要启用寄存器以启用 dp83869hm 功能的巨型帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们将研究您的问题、并将在星期二之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    没有针对巨型帧的寄存器设置。 您能否读取以下寄存器并告诉我它们的值?

    • 0x0、0x1、0x10、0x11、0xC00、 0xC01、0xC04、0xC05

    是否启用了任何快速链路丢弃模式? 请单独检查每个快速链路丢弃模式(读取寄存器0x2D、0x2E)。 如果启用了任何、则可能导致数据包丢失。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯

    我们读取了以下寄存器、请帮助确认问题是什么导致了巨型帧问题。

    0x2D:0000
    0x2E:0221

    0x00:1140
    0x01:796D
    0x10:5058
    0x11:6F02
    0xC00:1140
    0xC01:614D
    0xC04:0020
    0xC05:0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我不会立即看到该寄存器转储的问题。 您使用的是 EVM 板还是定制设计? 如果您使用的是定制板、您是否可以共享原理图进行审阅?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好卢卡斯

    随附的文件是原理图、请访问 review.e2e.ti.com/.../1107027300_2D00_PCBG_2D00_CV1_2D00_M4_2D00_4B24K_2D00_V0_2D00_GP2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们使用另一个通过巨型帧测试的 PHY Marvell 88E1512。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我正在查看您的原理图、并将在星期三之前提供反馈。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    以下是我在查看原理图的 PHY 部分后的注意事项:

    • 我建议添加大容量电源去耦电容器、如数据表中的此图所示。
    • 我建议在 Erth 和 phy GND 之间使用以下隔离。

    • 通常、我们建议在 MDIO 上使用1.5k-2.2k pu、在 MDC 上不使用 pu、但如果您能够在当前设计中读取/写入寄存器、则不会出现问题。
    • 您能否澄清什么是 VDD 和 VSS (来自原理图的最后一页)?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    由于我们尚未听到、我们将关闭此线程。 如果您仍然需要其他支持、请打开一个新主题、并提供指向此主题的链接。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。