Other Parts Discussed in Thread: DP83640
您好!
我们将 DP83640 PHY 芯片用于 Atmel SAMA5D36电路板(用于 eth0和 eth1)
内核输出日志:
macb f0028000.ethernet:硬件地址无效、使用随机
libphy:MACB_MII_BUS:探测
PPS pps0:新 PPS 源 ptp0
macb f0028000.ethernet eth0:cadence GEM 修订版0x00020119、位于0xf0028000 IRQ 51......
macb f0028000.ethernet eth0:连接的 PHY 驱动程序[NatSemi DP83640](MII_BUS:phy)
macb f802c000.ethernet:硬件地址无效、使用随机
libphy:MACB_MII_BUS:探测
PPS pp1:新 PPS 源 ptp1
macb f802c000.ethernet eth1:cadence MACB rev 0x0001010c at 0xf802c000 IRQ 52....
macb f802c000.ethernet eth1:连接的 PHY 驱动程序[NatSemi DP83640](MII_BUS:phy)
请指导我们如何在器件树中使用/更新 dp83640相关配置。 基本上我们计划在 PHP 支持下实施 PTP。我们需要相关的支持来更新和配置带 Linux 的 php。。。。
谢谢
Prabhakar, k