This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:信号完整性-需要眼图信息

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022098/dp83869hm-signal-integrity---eye-diagram-information-required

器件型号:DP83869HM

大家好、

我计划对 DP83869HM 执行信号完整性仿真。 请您分享眼图详细信息,以便我验证以下信号 :

从以太网 PHY 交换机接收的信号 (引脚编号1、2、4、5、7、8、10、11)

2.收到并传输到 SFP 收发器的光纤信号(针脚编号14、15、16、17)

谢谢、

曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    这些都是 IEEE 定义的标准波形。 我们的 PHY 与 IEEE 802.3 1000Base-T、100BaseTX、10Base-Te、1000Base-X 和100Base-FX 完全兼容。 您可以参阅眼图标准和更多详细信息。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。