This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:数据前导码和 SFD

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023482/dp83867ir-data-preamble-and-sfd

器件型号:DP83867IR

数据前导码和 SFD

1000BASE-T 链路、RGMII 接口。

从 DP83867IR 到 MAC 的 RXD、
我确认如下。
无数据(EN ="0"):1101 1101 1101
数据前导码:0101 0101 7字节
SFD:1101 0101 1字节
TXD 上从 MAC 到 DP83867IR 的前导码为
您至少需要多少钱?
当然、我理解该标准是理想的。

即使在以下情况下、尽管它不是稳定的、但它是否可以运行?
无数据(EN ="0"):0000 0000
数据前导码:0101 0101 1字节
SFD:1101 0101 1字节

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,你好,高桥

    感谢您的查询。

    我正在尝试理解您的问题、然后才能回答。

    您是否希望缩短前导码长度并运行。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa San、您好

    感谢你的答复。

    >您是否希望缩短前导码长度并运行。
    ⇒出现新问题。
    新问题可能在 MAC 侧、
    说明 PHY 侧没有问题
    我有疑问。

    此致、

    Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshihito Takahashi - San、  

    感谢您的参与。

    您是否提到了一些接口问题。

    您是否有可供我查看的原理图。 您是否考虑使用环回模式进行测试?

    很抱歉,但我无法完全理解答复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa San、您好

    感谢你的答复。

    我发现除 PIHY IC 之外还有其他问题。
    我对前导码如何与字节数一起工作很好奇、
    我不着急。

    此致、

    Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshihito Takahashi - San、  

    感谢您的告知。

    错误是否与以太网接口有关?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa San

    感谢你的答复。

    我在另一天联系的错误是 MAC 侧有原因。

    我要重申序言和 SFD。

    电缆→RJ45→DP83867IR→MAC

    电缆←RJ45←DP83867IR←MAC I

    n 上述连接的情况

    RJ45⇔DP83867IR

    DP83867IR⇔MAC

    DP83867IR 在传输数据时是否了解前置放大器和 SFD? 来自 MAC (包括前导码和 SFD)的数据、还是按原样直接通过 RJ45 (包括前导码和 SFD)的数据? 请确认。

    此致、

    Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshihito Takahashi - San、  

    感谢您的参与。

    我无法完全 理解您的问题。

    根据我的理解、EPHY 是一款收发器 、不执行任何错误检查功能。

    在 PHY 中有一个1588 SFD、但不确定客户是否正在使用该功能。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >我无法完全理解您的问题。

    ⇒请检查所附图像。

    您当前正在测试的硬件配置。
    在 board①中输入的数据(数据输入)和在 FPGA 中处理的数据、
    如果您检查输出数据、则无法接收。
    因此、我要准备 μ board②、请输入输出数据、确定已确认 μ dp83867ir③中的误差。
    检查点①和检查点②的比较、
    只有 SFD 存在差异。
    (一个满足采样率的示波器)

    原因我们认为误差在 SFD 中。

    为什么是 SFD 中的调查是否异常。

    RGMII 延迟设置、以 dp83867ir② μ s 为单位、

    调整后、我们认为没有问题。
    (第一个原因是它成功接收到了除以 μ dp83867ir③为单位的 SFD 之外的其他位、
    我认为没有延迟问题。)

    只有焦虑、
    前导码是1字节和短整型。

    >根据我的理解、EPHY 是一款收发器、不执行任何错误检查功能。

    ⇒我也很理解。
    因此,上述问题以及序言是简短的
    这是没有关系的。

    >在 PHY 中有一个1588 SFD、但不确定客户是否 正在使用该功能。

    与⇒1588 SFD 相关的寄存器设置不会导通。
    请勿使用。

    如果您有任何建议、请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshihito Takahashi - San、  

    感谢您的详细解释。

     关于前导码是1字节、我 没有任何注释。

    此致、

    Sreenivasa