大家好、
数据表的一节内容为: USB PD 控制器在检测到连接的器件未连接到 Type-C 端口或 USB3.1操作时、必须通过将 CTL0引脚从 L 转换为 H 并返回 L、使 TUSB1042I 脱离 USB3.1模式
在与 PD 控制器团队交谈时、我们的器件都无法执行此切换、因此我的客户在从他们的 MCU/FPGA 执行此操作时遇到了一个问题:
是否有在上电后的最短时间内发生脉冲的时序要求? 我们是否能够使用软件来切换此位、该位可能在加电后几分钟发生? 如果我们不执行切换,会发生什么情况? 当有人最终插入电缆时、它是否正常工作? 我们是否关心断电问题?
您能否澄清一下数据表在 USB 3.1模式下的含义? 是否仅在超高速信号处于活动状态时才会发生这种情况? 如果器件仅使用全速信号 Dn 和 DP、这是否意味着我需要将 CTL0设置为低电平? 我想、我要将 VBUS 使能连接到 CTL0引脚、以便在上电时处于 USB3.1模式(未断电)。 但是、当器件仅使用高速/全速线路时、尽管多路复用器将启用、但超高速线路大部分都处于空闲状态。