This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:更改环路滤波器频带

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016672/tmds181-changing-the-loop-filter-band

器件型号:TMDS181

大家好、

我想知道如何更改重定时器的环路滤波器带特性设置。

它设置为引脚搭接模式。 如有必要、可将其更改为 I2C 控制模式。

当输入 HDMI 2.0信号(3840×2160 RGB/ YCbCr = 4:4:4 8位)时、根据 HDMI 源设备的不同、FPGA 中 HDMI IP 指示的链路质量可能不会设置为0。

如果它不为0、则表示 HDMI 中存在错误。

HDMI 信号→TMDS181→FPGA

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San

    必须在 I2C 模式下更改环路滤波器带宽、请参阅以下 I2C 指令。 红色突出显示的文本是用于更改带宽的输入。

    09 06

    FF 01

    01 01

    02 7F  -> 7F 最大电荷泵设置、可能需要扫描该值

    00 03

    0b 33. ->尝试设置为30h 和31h

    A1 02

    A4 03

    FF 00

     

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    如何将33h 更改为30h 或31h 进行调整?

    我想知道寄存器的含义。

    我知道没有有关环路滤波器频带特性的文档、但我需要更多有关调整的说明。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San

    第1页寄存器0x02更改了电荷泵电流控制。 第1页寄存器0x0B 更改了环路滤波器电阻。  这两个寄存器都改变 了环路滤波器频带特性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    我是否正确地假设您之前给我的 aardvark (I2C 脚本)适用于 EyeScan 工具?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San

    该脚本不适用于 EyeScan 工具、它适用于 Aardvark I2C 控制器软件"批处理模式"。

    谢谢

    David