This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046BIRHBR 复位引脚

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019448/tusb2046b-tusb2046birhbr-reset-pin

器件型号:TUSB2046B

您好-

我已经在 SoC 设计中添加了 TUSB2046BIRHBR、但将 RESET 引脚连接到3.3V。 我们无法与下游连接的器件进行通信、这似乎是最可能的原因、因为它是与参考设计唯一明显的偏差。 我已经使用上拉电阻器和手动开关修改了原型、以切换复位信号、但是否有更好的方法来临时设置正确的复位延迟进行测试? 将来是否会推荐使用监控器/复位计时器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您可以使用复位计时器、但仅使用具有上拉电阻器和接地电容的 RC 电路可能更容易、更便宜。  15K 上拉/0.1uF 电容器。  如果3.3V 上升时间非常慢或非常快、则可能需要调整上拉值、但这是一个良好的起始值。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN。 看起来就像重置的技巧一样、但我的问题似乎放在了其他地方...

    谢谢!