This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:什么是下行链路行为?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022883/xio2001-what-is-behavior-of-link-down

器件型号:XIO2001

您好!
根据 PLX PEX8112数据表、我们可以看到以下内容:

由于数据链路断开而导致的一次侧复位

当 PEX8112主总线(PCI Express)保持在标准运行状态并且无论出于何种原因链路断开时、事务层和数据链路层会进入 DL_DOWN 状态。
PEX8112丢弃所有正在处理的事务、并将所有寄存器、状态机和外部可观察到的状态内部逻辑返回到状态指定的默认或初始条件。 此外、主总线(PCI Express)进入 DL_DOWN 状态会使用 PCIRST#信号启动 PCI 总线的复位。

XIO2001呢?  请告知我们上述情况的行为。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 PCIe 规范、DL_DOWN 状态指示与其他组件的连接已丢失。 在这种情况下、XIO2001进入默认状态、正在初始化缓冲区或内部状态。 因此、XIO2001遵循与 PCIe 规范相同的过程。 请注意 XIO2001有一些勘误表。 请向我发送一份朋友请求以及贵公司的电子邮件、以便我们可以根据 PCIe 规范向您转发此勘误表。

    此致、、Nasser