This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:DP +和 DP-引脚的输入对可以交换吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021961/sn65dp141-can-the-input-pair-of-dp-and-dp--pin-swap

器件型号:SN65DP141

尊敬的先生:

为了方便布局、我有两个问题:

1:μ s 是否可以 交换所有这四对、DP0、DP1、DP2、DP3?

例如,DP3,... DP141的 DP0,全部与源芯片的 DP0 --DP3相连,例如 GPU

2:μ s SN65DP141的 DPxx_P 和 DPxx_N 是否可以与 GPU 的 DPxx_N 和 DPxx_P 交换?

其中_P 和_N 映射到_N 和_P 引脚。

此致。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要通道顺序和极性在输入和输出之间匹配、就可以交换通道顺序和极性。

    谢谢

    David