This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:DP 交替模式灌电流在发送2.2ms HPD 脉冲后不发送 USB-PD 消息(续)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021431/tps65988-dp-alt-mode-sink-doesn-t-send-usb-pd-messages-after-sending-2-2-ms-hpd-pulse-continued

器件型号:TPS65988

TPS65988:DP 交替模式灌电流在发送2.2ms HPD 脉冲后不发送 USB-PD 消息。

更改为:Adam McGarffin

尊敬的 Adam:

因为您对上面提供的链接的问题有任何更新?

Mark Stockfisch、Teledyne LeCroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的参与。 我们的团队知道该问题、我们已将其标记为要添加到 TPS65988的下一个固件版本中、但很遗憾、我们没有日期可以准备好该固件版本。 一旦有任何变化、我将通知您、我们的日历上有一个日期。 对此 可能引起的任何问题深表歉意