This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:我需要知道有关所提到的器件型号的一些信息

Guru**** 2750495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020641/pca9306-i-need-to-know-few-information-about-the-part-number-mentioned

器件型号:PCA9306

尊敬的先生/女士:

我需要知道下面提到的器件型号 PCA9306DCTR 的一些信息。

零件的当前状态。

2.如果处于活动状态,则支持该功能的时间有多长?

此部件是否有 EOL 计划?

请尽快回复我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhuvaneswari、

    已通知工程师您的问题、工程师将立即回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhuvaneswari、

    [引用 userid="444144" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020641/pca9306-i-need-to-know-few-information-about-the-part-number-mentioned ]1.部件 的当前状态。

    器件处于活动状态。

    [引用 userid="444144" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020641/pca9306-i-need-to-know-few-information-about-the-part-number-mentioned ]2..如果处于活动状态,则支持的时间将是多久?

    从技术上讲、我无法直接评论器件的寿命。 我可以说的是、该器件在我们的产品系列中表现良好、如果器件停产、我会感到惊讶。 我们的领导团队在大约2年前做出了一项决定、即尽量使器件保持有效状态、但在做出该决定后、很难尝试使 TI 的器件 EOL。  

    [引用 userid="444144" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020641/pca9306-i-need-to-know-few-information-about-the-part-number-mentioned。是否有此部件的 EOL 计划?

    我没有听说过关于此问题的任何讨论、也没有计划将此器件停产、因为它是我们最受欢迎的器件之一。

    -Bobby