This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00891, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017952/hd3ss3220-question

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TIDA-00891

各位专家、您好!

我想设计  TIDA-00891提及的 UFP 应用。 我认为3.3V 电压轨是由 VBUS 设计的、因此这意味着3.3V 电压轨将在 VBUS 供电后供电。 此延迟将影响 USB SS 识别?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉

         您是对的、最好使用单独的电源来提供5V 和3.3V 电压。

    重构

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您是说 TIDA-00891在安装 Type-C 连接器时存在 USB 超高速识别问题? 还是需要调整3.3V 电源轨的导通时间以防止出现识别问题?

    系统是 UFP 器件、器件的电源仅为 VBUS。 3.3V 电源应由 VBUS 生成。 因此、我假设  TIDA-00891是 HD3SS3220电源(5V 和3.3V)电压轨生成的良好参考。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉:

         我并不是说 TIDA00891存在识别问题。

       当您使用 Vbus 生成5V 和3.3V 时,请使用 确保满足数据表第18页上的上电复位顺序、以避免后驱动问题。

    此致、

    Brian