你(们)好
我们在 MII 接口设计中使用 DP83620。 我们能够以零裕度满足 MII 的6英寸布线长度要求。
我们能否满足所有交易的时间安排? 此 PHY 的周转时间是多少?
此致
Srikanth Kacchu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Sreenivasa
我的意思是零裕度意味着我已经使用了 MII 接口信号的建议最大波长。我已经为 MII 信号布线了6英寸。
根据 MII 标准、TX_DATA 在 MAC 的上升沿上的 TX_CLK 触发器上从 MAC 发送到 PHY。 对于最大 MII 波长、建议使用6英寸?
假设 MAC 在 TX_CLK 输入上传输数据的速度有多快? 我的意思是这是周转时间。
希望您能理解。 请澄清。
此致
Srikanth Kacchu
你好 Srikanth、
感谢您的参与。
请参阅下面的内容。
建议的最大布线长度
尽管 RMII 和 MII 是同步总线架构、但有许多因素限制了信号布线长度。 走线越长、信号在目标位置的衰减就越强、因此更容易受到噪声干扰。 较长的布线也可用作天线、如果在表面层上运行、则会增加 EMI 辐射。 如果长迹线在有噪声的信号附近运行、则不需要的信号可能会以串扰的方式耦合。 建议尽可能缩短信号布线长度。 理想情况下、应将布线保持在6英寸以下。 建议布线长度匹配、MII 或 RMII 总线上的长度应在2.0英寸以内。 布线长度的显著差异可能会导致数据时序问题。 与任何高速数据信号一样、良好的设计实践要求在整个数据路径中保持阻抗并避免残桩。
对于100M、MII 时钟为25MHz。
MII 接口布线长度与 PHY 和 MAC 都相关。 您可能还需要检查 MAC 功能。
我假设您已准备好串联端接、并遵循指导原则以匹配 TX 组布线和 RX 组布线。
此致、
Sreenivasa