请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25740AEVM-741 大家好、
我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。
我打算使用 TPS25740ARGET 设计自己的电路板、因此我购买了评估模块以进一步了解芯片并进行一些初步测试。
我想将一个"哑铃"负载连接到评估板、我希望它在5V 时消耗3A 的电流。 根据我的理解、我应该能够在 CC 线路上使用5.1k Ω 下拉电阻器、从而将评估板输出锁定在5V。 但是、当我连接负载以消耗3A (15W)电流时、电流消耗仅为2A 左右、或者输出电压降至4V 左右。 我是否遗漏了什么? 我一直在扫描数据表、它会引导我连接评估板上的跳线、使其输出电流高达5A。
如何将评估板设置为在3A 时输出5V 电压?
此致、
Danilo