This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:连接 NC 引脚

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016825/tusb7320-nc-pin-connection

器件型号:TUSB7320

大家好、

客户想要再次检查是否必须使 NC 引脚断开与任何部件的连接?

具体而言、如 B8、如果客户将其连接到1.1V、会发生什么情况? 谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew:

       对于 TUSB7320、内部将 B8连接到3.3V。 如果您将1.1V 连接到3.3V。 1.1V 引脚可能会损坏。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Brian!!