This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:使用 PHY 作为监听器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016082/dp83630-use-phy-as-sniffer

器件型号:DP83630

问题。

我计划将 DP83630 PHY 与 TMS5704357BZWTQQ1 Hercules 一起使用(类似于 HERC Launchpad 上的设置)。

我能否将 PHY 仅用作以太网交换机上的"监听器"?

也就是说 ,我们的客户不希望我们在以太网上进行“传输”,但我们希望能够“监听”网络上的某些消息 (例如,在瞬间,将车辆的 GPS 位置和其他车辆信息删除)。

这是一个自动驾驶车辆应用程序。

我看到 TX_EN 引脚 、我认为它可能能够被控制...但不确定。

again..no不是该器件的专家...但我想问...

您的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Young、您好!  

    感谢您的查询和详细分析。 根据分析、这应该起作用。 DP83630包括1588硬件戳。 如果您不需要该功能、您可以考虑其他选项。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您认为 通过保持 TX_EN 为低电平、器件将无法传输...对吗?

     此 MII 隔离模式是否实现了相同的功能?

    (来自 SNLS335B–2010年10月–2013年4月修订版、第41页)

    在隔离模式下、PMD 输出对不会传输数据包数据、但会继续进行源
    100BASE-TX 扰码空闲或10BASE-T 正常链路脉冲

    谢谢你。 只是想确保能够即时"防止传输"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Young、您好!  

    请参阅下面的内容  

    当处于 MII 隔离模式时、DP83630不响应 TXD[3:0]和 TX_EN 输入处的数据包数据、并在 TX_CLK、RX_CLK、RX_DV、RX_ER、RXD[3:0]上呈现高阻抗、 COL 和 CRS/CRS_DV 输出。 在隔离模式下、DP83630将继续响应 MII 上的所有串行管理事务。

    我不确定您是否可以使用此配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    是否有技术代表可以提供有关我希望使用 DP83630的方式的更多信息?  也就是说、我要将其插入以太网交换机、以太网交换机有多个接入专用网络的端口(即网络上分布的多个 Hercules 微处理器...)...对于这一带有 DP83630的特定节点(连接到 Hercules)、 AI 希望能够"仅监听"...即监听以太网通信并只查找特定消息...(我想它会像一个以太网集线器...?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 好、John Young、  

    感谢您的邮件和输入。

    这不是以太网 PHY 的典型用例、可能需要像您提到的那样进行讨论。

    您能否与最近的 TI 销售/FAE 联系、获得更多支持和更密切的互动。

    此致、

    Sreenivasa