This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:两个器件链接并使用 HD3SS3220 DRP 模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016073/hd3ss3220-two-devices-link-and-use-hd3ss3220-drp-mode

器件型号:HD3SS3220

大家好、团队成员

在 GPIO 模式下、有两个器件使用 HD3SS3220并设置为 DRP。

第一步、他们联系到谁将成为 DFP、他们如何决定自己的角色?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRP 器件最初将在 DFP (通过连接 Rp 和断开 Rd)和 UFP (通过断开 Rp 和连接 Rd)操作之间切换其状态,直到在其中一条 CC 线路上的端口伙伴处发现互补端接。

    当两个 DRP 连接在一起时、它们接受随机实现的 DFP 到 UFP 关系。 两个 DRP 在 DFP 和 UFP 之间切换其状态。 只要在其中一条 CC 线路上成功形成 Rp–Rd 分压器、就会建立连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    两个 DRP 的支架过程是否取决于谁提供电源、然后哪个 DRP 将是 DFP?

    您在上面提到的随机实现的方案是、所有方面都可以提供电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie:

         作为 DRP,当配置为 DFP 时,它们都应提供电源。  但在 CC 配置期间、不需要 Vbus 来决定 DFP 或 UFP

    此致、

    Brian