This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:串行器直接连接到 FPGA

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136656/tser953-serializer-to-fpga-directly

器件型号:TSER953

你(们)好

我的客户有一个从 MIPI 到 串行器的解决方案、然后再到用于 解串器的 FPGA、我们有一个解决方案吗? 对于 V3link、是否可以将 FPGA 用于 解串器协议?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是说他们想要将 DES CSI 输出连接到 FPGA 吗? 请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hamzeh

    由于  串行器直接输出到 FPGA、 因此 FPGA 可实现  解串器工作。 那么 、TSER953 直接输出到 FPGA、这是可行的吗?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的理解!

    我认为这不起作用、因为 FPGA 不知道我们的数据包和编码技术。 我们无法输出 IP