Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
大家好、我们有一个 DP83867E、它通过4线 SGMII 连接到 Marvell PHY。 PHY 通电、我们可以访问 MDI 接口并读取其寄存器、但无法建立 SGMII 链路。
在 PHY->Marvell 端、SGMII 信号质量如预期的那样。 在 Marvell->PHY 端,有大量反射,请参阅图像。

SGMII_SIN/P 或 SGMII_SON/P 信号上没有自举电阻器。 每个差分线都有一个0.1uF 的串联电容器(放置在有问题线路上的 PHY 旁边)。 按照 DP83867E SGMII 故障排除指南中的指导原则、差分信号以100欧姆阻抗进行布线。
在没有 PHY 的情况下进行测量(移除了电容器并替换为100欧姆端接电阻器)时、Marvell PHY 到 PHY 旁边电容器焊盘的信号质量良好。
是否有关于如何继续调试的建议? 可以使用的任何寄存器值?