This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:I2C 控制问题

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029550/sn75dphy440ss-question-of-i2c-controlled

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的团队:

如果我想使用 I2C 控制、只需拉高 RSTn 引脚?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    当 RSTn 为输入高电平时、DPHY440本地 I2C 接口被启用。 在超低功耗状态(ULPS)期间、支持对 CSR 寄存器的访问。 EQ/SCL 和 ERC/SDA 端子分别用于 I2C 时钟和 I2C 数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的大力支持!

    如果我们的客户想要使用硬件控制、 他可以取消延迟时间吗?

    谢谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    他指的是哪个延迟时间? 有关时序要求、请参阅图21、表18。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的大力支持!

    我们的问题是、我 通过硬件设计控制 SN75DPHY440SS。 我们是否可以将延迟时间切换为0?

    非常感谢、

    Jimmy

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    您是否指的是 RSTN 和上电之间的延迟时间? 否、您需要确保 DPHY440得到正确的复位。

    谢谢

    David