This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:电流消耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031121/max3232e-current-consumption

器件型号:MAX3232E

您好!

您能否提供以下条件下收发器 IC 的电流消耗信息?

器件        :MAX3232EIPWR 和 MAX3232IPWR (电流消耗可能相同)
在通道    上:2Tx/2RX
电容负载 :100pF
电阻负载  :连接同一设备的两个 TX-Rxs。
               我认为在这种情况下、只有内置下拉5k 可用。 对吧?
数据速率       :36800bps /250kbps

查看另一个主题、我发现 TI 工程师可以提供类似的信息。

如果你能给我一个答案,我将不胜感激。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    100pF 的容性负载非常小、因此在这种情况下、信号切换所需的额外电流不会非常大。 在500kHz 时、这可能会是3mA 的额外 ICC、悲观。 考虑到电阻负载的直流分量(以非阻性方式为3k Ω)和 IC 所需的空载电流、在这些条件下切换的两个 TX 通道的总电流应约为10mA。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    请再告诉我一个。

    以计算功耗、例如当 Vdd = 3.3V 时
    我知道 P = 3.3V * 10mA = 33mW、这是正确的吗?

    客户认为是66mW、因为"电荷泵使驱动电压加倍"。

    客户需要 TI 确认。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您可以快速连续发帖。

    这种功耗计算与过去由于数据表修订而导致的热阻值变化有关。

    TJ = TT +(ΨJT x 功率)

    从中删除

    ℃(封装顶部的温度):25 μ V
    ΨJT℃μ W:3.3 μ A/W (TSSOP)
    功率:10mA * 3.3V = 33mW

    然后

    ℃= 25+3.3 * 33/1000=25.1089 μ F

    我知道几乎没有温度上升。
    正确吗?

    如果有任何错误、请告诉我。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    此处测量的 ICC 电流是从 Vcc 引脚汲取的电流、因此应使用该电压来计算功耗。 但是、请记住、并非所有这些功率都在同一位置耗散。 例如、流经3k 欧姆负载的直流电流将在接收器件和驱动器中耗散(通过驱动电阻)。 为了简化这些计算、我们 可以假设每个接收器也会在两个驱动器都处于工作状态时消耗预期的直流功率。 为简单起见、我们还将忽略电荷泵电路的损耗。  

    通过这些热计算、您似乎尝试通过测量外壳温度 TC 和器件的功率耗散来估算结温 Tj。 如果是、该方程是正确的。 由于结和外壳之间的热阻很小、因此这两个温度之间的差异很小。  

    有关这些热规格及其使用方法的更多信息、请参阅 主题的应用报告。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    非常感谢。
    我明白了。

    此致、
    Hiroshi