Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 尊敬的团队:
我是否可以知道 PCA9306从其电源轨获取的电源电流是多少?
我的高电源电压为5V、低电源电压为3.3V。
在数据表中、我可以看到连续通道电流为128ma。 这是从两个电源轨获取的最大电流。
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一个电流流入 VREF2和流出 VREF1;它受到200 kΩ 电阻器的限制。 VREF 引脚之间的压降约为0.8V。请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?
绝对最大额定值表示您的电路绝不能尝试通过开关超过128mA。